我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT和MVS空气断路器不同规格的能做连杆联锁吗?
问题描述:
MT和MVS空气断路器不同规格的能做连杆联锁吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; EasyPact MVS

解决方法:

对于MVS,只有缆绳联锁,没有连杆联锁;如需实现连杆联锁需联系销售定制非标方案,但是需要客户自行承担风险。

对于MT,N1型不能将固定式与抽屉式设备做连杆联锁,也不允许N1型和N2/H型之间做连杆联锁;

除了N1型,固定式和抽屉式设备之间的所有连杆联锁都是可以实现的。