我们今天能为您提供什么帮助?

空气断路器门开孔距安装面的尺寸如何查看?

问题描述:
空气断路器门开孔距安装面的尺寸如何查看?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

门开孔图上并未标注距离安装面的尺寸,需根据开孔尺寸相对于前面板对称轴X、Y的尺寸,结合框架断路器尺寸图计算得出。

例如:下图中,门开孔(以有门框为例)底边距离X轴为222mm;在尺寸图中,安装面距离X轴200.5mm,那么门开孔距安装面的尺寸为222-200.5=21.5mm。