我们今天能为您提供什么帮助?

为什么EF配的CE驱动器可以安装4个触点,而CE配的CE驱动器是安装3个触点?

问题描述:
为什么EF配的CE驱动器可以安装4个触点,而CE配的CE驱动器是安装3个触点?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

EF“连接/合闸”组合触点,安装时需配CE驱动器,实际配的就是CE触点的驱动器。

那为何CE驱动器每组最多驱动3个CE触点,而EF的CE驱动器可以驱动4个EF触点?

其实CE驱动器的宽度原本就可以驱动4个触点,只是CE触点的安装位置右侧有固定螺栓,挡住了一个触点位,因此每个驱动器最多只能安装3个CE触点。

而EF触点的安装位置无螺栓遮挡,因此这个位置的CE驱动器可安装4个EF触点。