我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A3420, VW3A3422, VW3A3423及VW3A3424编码器卡是否支持热传感器输入信号?

问题描述:
ATV900御程变频器编码器支持热传感器输入信号介绍

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

VW3A3420, VW3A3422, VW3A3423编码器卡支持PTC(数字/线性),PT100,PT1000, KTY84, Klixon热传感器信号,其中VW3A3424编码器卡不支持热传感器输入信号。