ATV630,ATV930变频器显示菜单里的斜坡前频率(FrH)与频率给定值(LFr)为什么不一样?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器显示菜单里的斜坡前频率(FrH)与频率给定值(LFr)为什么不一样?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
不管通过哪种方式给定频率,斜坡前频率(FrH)都可以显示输入频率,是只读参数;频率给定值(LFr)只显示远程终端(面板)给定的频率,此参数可以更改面板频率给定值。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?