我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器AI*4-20mA信号丢失故障LFF*是电流跌落到多少时触发的?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器AI*4-20mA信号丢失故障LFF*是电流跌落到多少时触发的?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

LFF*故障表示模拟输入AI*的4-20mA信号丢失。当接入电流信号小于2mA才会触发4-20mA丢失报警,电流上升后2.5mA后报警复位。如果把AI*的最小电流设置为小于3mA的值,即使接入电流小于2mA,也不会触发4-20mA丢失报警。

此故障发生在AI*信号被配置到4-20mA信号。如果被配置为0-20mA或0-10V信号,则不会发生这个故障。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。