ATV320、ATV340、ATV630、ATV930变频器如何实现不断主电源,复位需要断电复位的故障?
问题描述:
ATV320、ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何实现不断主电源,复位需要断电复位的故障?所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV320/ATV340/ATV御程系列变频器的有些故障需要重新送电才能复位,例如,OCF过流故障。可以通过产品复位功能在不断电的情况下复位这样的故障。有如下几种办法:
1.将访问等级修改为专家权限,在故障复位菜单中,可以找到产品重启参数,将其设置为是,如下图,注意保存的时候需要长按确定键2s,此时面板会熄灭然后再亮起,相当于重新送电;

2.将上图中的产品重启分配设置为一个端子,激活该端子后,会有方法1中同样的现象;
3.通过通讯操作RP寄存器,地址如下图:
对这个寄存器写入1,即可执行产品复位的功能。但是需要注意的是,该寄存器只能在变频器停机的状态操作,而且不能通过循环消息来操作,例如:CANopen的PDO,Profibus的PZD,以太网通讯的IO扫描。如果使用循环消息操作RP寄存器,变频器不能启动,并锁定在NST状态。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?