VW3A3424编码器接口卡在编码器只有A,B通道信号时该如何接线?
问题描述:
在编码器只有A,B通道信号时,VW3A3424编码器接口卡该如何接线?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
VW3A3424编码器接口卡可以工作在A/A-/B/B-,A/B和A三种模式。在只有A/B通道时,A-和B-需要接到0V端子上,否则接口卡内部构成不了回路,导致检测不到信号,接线图如下:
同样,只有A通道时,A-需要接到0V端子上。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。