ATV630、ATV930变频器飞车启动菜单中的飞车灵敏度是什么含义?飞车重启模式是什么含义?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器飞车启动菜单中的飞车灵敏度是什么含义?飞车重启模式是什么含义?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
飞车重启动模式有两种:已测量和计算的。
已测量模式:御程变频器飞车启动的频率是通过检测电机的残余电压测量出来的。频率测量通过触发器完成,触发器的阈值可以通过参数飞车灵敏度(VCB)调节。
逻辑为,检测电机电压大于飞车灵敏度,预估速度启动。
计算的模式:御程变频器飞车启动频率为内部软件计算结果。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?