VW3A5104、VW3A5105、VW3A5106、VW3A5107、VW3A5108的安装尺寸是多少?
问题描述:
VW3A5104、VW3A5105、VW3A5106、VW3A5107、VW3A5108由3部分组成,安装尺寸是每部分尺寸还是整体尺寸?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
VW3A5104、VW3A510、VW3A5106、VW3A5107、VW3A5108都是由3部分组成。
其安装手册的尺寸,如图1、图2都是每一部分尺寸,不是整体尺寸。另外注意3部分安装之间有安装间距的要求,可参考图3。
图1:

图2:

图3:

是否有帮助?