我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV御程系列变频器R1继电器输出设置成HMI命令时,按动面板上远程/本地(LOCAL / REMOTE)切换按键时继电器R1A和R1C端子如何动作?
问题描述:
ATV御程系列变频器R1继电器输出设置成HMI命令,R1继电器动作状态介绍

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV御程变频器出厂默认远程端子起停,AI1模拟量给定频率,在[完整设置]- [命令和给定]里将图形终端命令(HMI命令)设置成停止或平滑转移;当按动面板上LOCAL / REMOTE按键时,切换到本地面板控制,R1AR1C由断开变成闭合;当需要切换到远程时,按动面板上LOCAL / REMOTE按键,R1AR1C由闭合变成断开。