我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器有一个参数最大预期短路电流ISC这个参数有什么作用?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器有一个参数最大预期短路电流ISC这个参数有什么作用?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

最大预期短路电流ISC是用来选择保护设备的一个电气参数。变频器上端断路器分断能力要大于变频器的最大预期短路电流。ISC请看下图红色方框标注:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。