我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器能不能一台变频器连接两台VW3A1111中文面板一起使用?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器能不能一台变频器连接两台VW3A1111中文面板一起使用?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

不能。ATV630、ATV930变频器在已经连接了一台中文面板后,再连接其他的中文面板,面板会显示警告已经连接上其他面板,无法使用。面板显示请看下图:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。