ATV930变频器,开环控制的时候电机空载运行正常,闭环控制的时候电机抖动,出现电流限幅,有哪些原因会造成这个情况?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器,开环控制的时候电机空载运行正常,闭环控制的时候电机抖动,出现电流限幅,有哪些原因会造成这个情况?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
如果出现上述情况,可以按照以下顺序排查:
1.检查电机接法、电机铭牌参数设置是否正确
2.正确执行电机自整定
3.检查编码器接线、并注意编码器电缆的规范铺设、屏蔽,如果是焊接头,注意检查焊接头的焊接质量,并正确设置编码器参数
4.在开环运行的时候,在“显示器”菜单监视“电机输出频率RFR”,“测量的输出频率MMF”它们的大小与方向是否一致,如果不一致返回按上述步骤检查;如果一致,执行编码器检查。
5.如果“电机输出频率RFR”与“测量的输出频率MMF” 大小方向一致,但是改为闭环控制后,在电机空载的时候仍出现抖动,可尝试激活编码器滤波(在“编码器配置”菜单),如下:默认的滤波时间FFR一般为3.1ms。
一般情况下,闭环空载抖动的问题在按照上述步骤处理并激活编码器滤波后,可以解决,但是如果按照上述步骤,抖动还在,需要着重检查电机铭牌数据是否准确、电机电缆、编码器电缆铺设是否合理,做好接地与屏蔽(提升EMC效果),必要的时候考虑减小速度环比例增益SPG。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?