我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器面板显示NLP时,故障继电器是什么状态?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器面板显示NLP时,故障继电器是什么状态?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器面板显示NLP时,当R1继电器定义为操作状态“故障”时,R1A和R1C闭合,R1B和R1C断开,变频器处于无故障输出状态。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。