我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用Control_ATV功能块来控制ATV630、ATV930变频器,对Somachine软件版本是否有要求?
问题描述:
使用Control_ATV功能块来控制ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器,对Somachine软件版本是否有要求?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

从Somachine V4.3开始的版本才可以使用Control_ATV功能块来控制ATV630、ATV930,以及ATV320、ATV340变频器。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。