我们今天能为您提供什么帮助?

如何查看ATV630、ATV930变频器的以太网MAC地址?

问题描述:
如何查看ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的以太网MAC地址?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630和ATV930都标配以太网通讯,可以进入菜单【显示】-【通信映像】-【内置以太网诊断】-【MAC @】里查看内置以太网的 MAC 地址;

ATV630还可以选配以太网通讯模块,有2种方式查看:

(1)可以进入菜单【显示】-【通信映像】-【以太网模块诊断】-【MAC @】里查看选配以太网模块的 MAC 地址;

(2)通讯卡标签上也可以看到。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。