我们今天能为您提供什么帮助?

Easy7与Easy7+断路器主要区别?

问题描述:
Easy7与Easy7+断路器主要区别?

所属产品线:
Easy7低压终端配电产品

解决方法:
参数\类别 Easy7+ Easy7
使用环境温度 -25°C-60°C -5°-55°C(其中EZ7DPN,EZ7VIGI使用环境温度为-25°C-55°C)
机械寿命 15000 10000
电气寿命 10000 4000
脱扣附件与漏电附件 可以同时拼装 不可以同时拼装