Vijeo Designer软件中的设备模拟是否支持间接地址?
问题描述:
Vijeo Designer软件中的设备模拟是否支持间接地址?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
不支持,设备模拟都需要注意以下方面
1,使用设备模拟,不可以将设备连接到PC编辑器,也不可以使用设备的阶梯程序来改变变量值。 该PC编辑器与设备之间的通信被忽略。
2,设备模拟不支持诊断缓冲区报警。
3,设备模拟不支持间接地址。
4,在设备模拟中,即使您将外部BOOL变量的地址对应于外部整型变量内的一个位地址,您也无法通过写入BOOL值来更改整型的值。 设备模拟总是将每个变量的值独立对待,而不管它们映射到哪个设备地址。 当真正写入到设备中时则无此限制。
是否有帮助?