Vijeo Designer软件中各种趋势图的区别是什么?
问题描述:
Vijeo Designer软件中各种趋势图的区别是什么?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
我们可以在工具箱文件夹中看到趋势图的控件,他们的区别分别是:
1, 实时趋势图:可以使用趋势图功能创建一个线图,显示一个或多个指定变量的当前值。 当变量的新数据样本被添加时,趋势图每隔一定的时间更新一次。 当趋势图的数据区域填满时,它将以指定的时间间隔滚动,以腾出空间显示新数据。 时间间隔可以指定为 1 秒或更长。
2, 历史趋势图:使用历史趋势图,可以用线图显示采样数据。 典型的历史趋势图显示当前数据的值,同时也允许您查看所采样的老数据。
3, 采样趋势图:工具箱中的采样趋势图组件用于显示通过触发数据采样方式收集到的数据采样值。 采样趋势图中的一个点表示收集到的变量的一个采样值。 数据采样是在不同时间收集的,且可能间隔很大的时间间隔。
4, 块趋势图:如果您需要高速显示由 PLC 捕捉到的数据且需要在 Runtime 中对正在浏览的数据进行更改,则可以使用块趋势图。 通过块趋势图您可以在同一时间点显示多个数据采样值。 块趋势图可以?每个块变量显示多达 1024 个数据采样。 您可以设置多达 8 个块变量。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。