我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert Basic V1.0 SP1 版本相对于以前版本,多了哪些新功能?

问题描述:
Machine Expert Basic V1.0 SP1 的新功能

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

Machine Expert Basic sp1新增功能如下:

控制器应用程序的写保护

梯级中并行处理多个功能块

最多可分别配置 32 个 READ_VAR、WRITE_VAR 和 WRITE_READ_VAR 实例

RISING 和 FALLING 功能可以分别声明最多 25 个实例

改善“控制器信息”页的文本显示

最小化后,仿真器保留在 Windows 任务栏中

附加项目模板:

xSample_PreventaSupport.smbe

纠正:

纠正在以不同的分辨率使用多个监视器时的全屏尺寸

纠正当 Windows 任务栏不位于屏幕底部时的全屏位置

纠正已配置显示设备的项目的同步问题