问题描述:
SoMove软件与ATS48软起动器联机时需要设置哪些联机参数?所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
SOMOVE软件modbus串行联机里的高级设置中的链接参数默认为校验位(Parity)=偶(Even),停止位(Stop Bits)=1,波特率(Baud rate)=19200。但是需要注意的是ATS48软起动器出厂默认的校验位是None(8n1),因此需要将ATS48软起动器和SOMOVE软件中的校验位对应上才能联机。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
SOMOVE软件modbus串行联机里的高级设置中的链接参数默认为校验位(Parity)=偶(Even),停止位(Stop Bits)=1,波特率(Baud rate)=19200。但是需要注意的是ATS48软起动器出厂默认的校验位是None(8n1),因此需要将ATS48软起动器和SOMOVE软件中的校验位对应上才能联机。
是否有帮助?