我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212系列变频器的预设速度激活后是否会使PID功能失效?
问题描述:
ATV212系列变频器的PID功能是否会因为预设速度失效?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212系列变频器在激活PID功能时,有效的给定通道就是PID给定,激活预设速度只是改变了PID给定值,PID调节还是有效的,此时的预设速度就类似于其它系列变频器的预设PID给定值。

如果需要通过预设速度做定速控制,可以将另外一个端子分配给PID禁用功能(对应参数设置为14),将2个端子都激活后,变频器会以设置的预设速度定速运行。