ATV212显示AL05是什么故障?
问题描述:
ATV212显示AL05是什么原因?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
ATV212显示AL05故障代表模拟量信号丢失,但是在其手册中没有关于这个故障的信息。
例如:VIA设置为4-20mA电流信号,FMOD设置为VIA,使用VIA作为频率给定信号。F644(4-20毫安丢失)设置为1,自由停机。F633(VIA缺失)设置为20%,代表4mA。
使VIA的电流信号超过4mA,变频器启动后,会按照VIA给定的值运行。如果此时将VIA上的信号线去掉,变频器面板就会闪烁AL05并自由停机,如下图:
注意:如果只设置F633为20%,F644默认为0,出现4-20mA丢失的问题后,ATV212报的是E-18故障。
是否有帮助?