我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212 modbus通讯读取的输出电流、输出电压的单位是什么?
问题描述:
ATV212 modbus通讯读取的输出电流、输出电压的单位是什么?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212 modbus通讯,输出电流、输出电压的地址与单位如下:

输出电流的寄出器地址16#FE03,单位是0.01%,对应变频器额定电流;

输出电压的寄出器地址16#FE05,单位是0.01%,对应电机额定电压ULU。

例如:变频器型号为ATV212HU55N4,额定电流为12A,16#FE03读到的数值是1700,那么实际输出电流=1700×0.01%×12=2.04A