我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212变频器参数锁定F700设置为1,对连接SoMove软件有什么影响?SoMove如何设置F700这个参数?
问题描述:
ATV212变频器参数锁定F700设置为1,对连接SoMove软件有什么影响?SoMove如何设置F700这个参数?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

1,ATV212参数锁定F700设置为1后,连接了SOMOVE有下列变化:

1)参数列表编程灰色,无法修改参数。

2)设备栏中自调节,FactorySettings,Store/Restore Configuration三个选项点击后显示黄色三角感叹号,不能使用。如下图所示:

2,Somove可以修改F700这个参数,在设备栏中找到保护参数,选择LOCK锁定就是把F700改成1,选择Unlock解锁就是把F700改成0。