我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器使用中文面板如何上传下载参数?
问题描述:
ATV610变频器使用中文面板如何上传下载参数?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

一,从变频器上传参数:

【6文件管理】按OK进入,找到【6.1传输配置文件】,按OK键进入选择【从变频器复制】,按OK键变频器会提示【确定要复制?】,按OK键确认后显示【Transfer in Progress】,等一会后参数复制完毕提示【传输结束】,表示已经上传成功,此时按OK键或ESC键退出即可。如下图所示:

二,下载变频器参数:

选择【复制到变频器】,按OK键变频器会提示【等待中】,等待一会显示文件【DriveConfPac1.cfg】,按OK键提示【确认复制?】,按OK键确认后显示【Transfer in Progress】,等一会后参数复制完毕提示【传输结束】,表示已经下载成功,此时按OK键或ESC键退出即可。如下图所示:

注意:1,只有型号相同,固件版本相同的变频器才能下载参数。

2,VW3A1113面板只能存储一套变频器参数。复制和下载功能对所有参数有效,不能设置参数组。