INS隔离开关如何配辅助触点?
问题描述:
INS隔离开关如何配辅助触点?所属产品线:
Compact INS/INV解决方法:
INS40~160:可配2个CAM模块(CAO或CAF);
INS250:可配2个CAM模块(CAO或CAF);
INS320~2500:可配3个OF和1个CAM模块(CAO或CAF);
OF辅助触点模块用于指示隔离开关触头的位置。
CAM模块用于指示手柄的位置。包括CAO和CAF。
CAO为预断开关(触点在主触点断开前断开)。例如用于断开INS前自动断开一个断路器或一个接触器。
CAF为预合开关(触点在主触点闭合前闭合)。
是否有帮助?