我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16伺服在选外部制动电阻时,需要注意什么?

问题描述:
LXM16伺服在选外部制动电阻时,需要注意的事项

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

在选型外部制动电阻的规格时,请注意以下条件:

驱动器规格 外部制动电阻最小阻值(Ω) 外部制动电阻最大功率(W)
LXM16DU01 / 02 / 04 36 200
LXM16DU07 / 10 / 15 20 600