我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16伺服如何初始化?

问题描述:
LXM16伺服如何初始化?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

在伺服驱动器配置好电机,伺服驱动器上显示RDY时,按下S按钮进入OP,再按S按钮进入JOG,按上键进入Tun,再按上键进入Frt,按下S按钮,进入rsfF,再按S按钮,进入NO,按上下按钮选择为YES,此时长按S键1.5秒,驱动器进行初始化,1分钟以后驱动器恢复完成出厂设置,会显示FSU。