我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16D伺服的CN1接头预制电缆是否包含端子台?

问题描述:
LXM16D伺服的CN1接头预制电缆是否包含端子台?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

LXM16D伺服的CN1接头型号为VW3M4A11,可以用于自行制作电缆;CN1的预制电缆为VW3M4A12和VW3M4A15,区别为VW3M4A12用于接入24V的脉冲序列信号,VW3M4A15用于接入3.3V的脉冲序列信号。其中VW3M4A12和VW3M4A15均包括一条CN1预制电缆和一个端子台。