我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16恢复出厂设置后进行JOG模式控制,点击S键时提示halt,如何处理?

问题描述:
LXM16恢复出厂设置后进行JOG模式控制,点击S键时提示halt,如何处理后可以继续进行JOG模式控制。

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

LXM16恢复出厂设置后P3-05默认值是104,即默认IOfunct_DI5常闭触点是暂停(halt)功能,如果此时驱动器IOfunct_DI5刚好又没有接线,就会提示HALT,如果为了方便调试可以把104改为4,设置成常开,然后断电重启即可.