问题描述:
ErrorID=54是什么故障所属产品线:
Lexium 28运动控制解决方法:
the errorID 54 means: „COMMAND_TOWARDS_LIMIT”
这个故障并不是触碰到了限位开关而产生的报警,而是软限位报警的一种。常见于限位开关的硬接线接反,或是驱动器接收到另一个定位命令,但驱动器通过内部存储位置,知道该位置在限制之后。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
the errorID 54 means: „COMMAND_TOWARDS_LIMIT”
这个故障并不是触碰到了限位开关而产生的报警,而是软限位报警的一种。常见于限位开关的硬接线接反,或是驱动器接收到另一个定位命令,但驱动器通过内部存储位置,知道该位置在限制之后。
是否有帮助?