我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM28伺服 MC_ReadAxisError_LXM28功能块,ErrorID=29是什么故障?
问题描述:
ErrorID=29是什么故障

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

ErrorID=29是 设置的值超出了范围,在PLC的库或固件中,对很多功能块的管脚设置了值的范围,通过can_open去修改这些管脚的值时,需要满足在规定的范围内。

Error_ID´ 29 means: "VALUE_TOO_HIGH".
When the "MC_MoveAbsolute" will be started, the cause could be that one of the "reference values" like ´Velocity´ or ´Position´is too high according to the defined Scaling factor.