我们今天能为您提供什么帮助?

2019年生产的,PV>=16的M258/LMC058 可以使用那些版本的固件 Firmware ? PV版本见PLC侧面铭牌。

问题描述:
最近客户反映M258以及LMC058降固件以后PLC不能使用

所属产品线:
Modicon M258; LMC058 & LMC078

原因:
2019年以后生产的,PV>=16的M258/LMC058 只能使用以下两个版本的固件: - v2.0.31.40 for SoMachine v3 - v4.0.3.6 for SoMachine v4

解决方法:

1)请勿把2019年以生产的,PV>=16的M258/LMC058,降级到除v2.0.31.40, v4.0.3.6 以外的版本。

2)2019年以生产的,PV>=16的M258/LMC058出厂时固件都已经刷成: v4.0.3.6 。

如果你使用的软件是SoMachine v4.x,您无需刷固件。

如果你使用的软件是SoMachine v3.x,您只可以降级固件到v2.0.31.40。

3)最好的办法是使用U盘刷M258/LMC058,因为controller Assistant 里面有一些限制可能导致刷固件失败:

因为controller Assistant没有办法去检测M258/LMC058的硬件版本与将要刷的固件版本的兼容性是否符合要求。

4)如果你不小心在刷固件时出现意外,请用U盘重新刷v4.0.3.6的固件。

注意:U盘插入PLC ,然后断电重启,最长您需要等待5分钟,刷机过程才会启动。

5)  固件v2.0.31.40下载地址:https://www.se.com/ww/en/download/document/M258_LMC058_Firmwar_v2.0.31.40/

6)固件v4.0.3.6下载地址:https://www.se.com/ww/en/download/document/M258_LMC058_Firmware_v4.0.3.6/

7)更多信息请参考附件文档。

注:兼容性列表



附件
MFR3344501_00_202303231657.pdf
Release Notes M258 LMC058 V4.0.3.6_202303231657.pdf
Specific fw M258 PV16_202303231706.pptx