我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine软件使用OPC UA功能做为服务器时能否支持中文字符的传输?

问题描述:
SoMachine软件使用OPC UA功能做为服务器中文字符的传输

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine软件使用OPC UA功能做为服务器时通常会有用户遇到能否直接传输中文字符到客户端的问题,这个是可以实现的。

首先在SoMachine软件菜单栏的“工程”中,找到“工程设置”,在“编译选型”中勾选“allow unicode characters for identifiers”,如下图所示:

正常配置OPC UA服务器,然后可以新建中文字符的变量,如下图所示:

使用OPC UA客户端软件连接PLC(这里以UaExpert软件为例),如下图所示,可以看到读取到的中文变量名称和状态等。