我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何修改ACRD602维修间隔时间?
问题描述:
如何修改ACRD602维修间隔时间

所属产品线:
InRow

解决方法:

开机后在主菜单中选择Configuration选项,然后选择unit,再选择Alarms,在这个菜单里就可以更改相关部件的维修间隔时间分别有滤网、压缩机、电加热、加湿器、风扇、冷凝水泵,请注意,默认开启滤网的维修间隔报警,其他几项均为禁用,如果需要可以开启。

举例说明,如果需要修改过滤网维修间隔时间,翻到过滤网选项,点击时间数字,选择YES,输入密码1234,回车确认,然后将数字改为需要的时间,举例如果想改成10周,将数字改成10,然后回车确认,再按ok,以上就是关于ACRD602修改维修间隔时间的介绍