我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ACRD602精密空调如何设置制冷设定和送风温度?

问题描述:
ACRD602精密空调如何设置制冷设定和送风温度

所属产品线:
InRow

解决方法:

首先点击主页按钮,进入configuration,然后进入group,再进入cooling,

点击cool setpoint后面的数字,会弹出登录界面,点击yes,弹出密码输入界面,输入密码1234,回车确认,

登录成功后弹出数值修改界面,先清除原始数值,输入想要修改的温度值,回车确认,再点击右边的OK确认修改。

再修改supply air setpoint,点击右边的OK确认修改。

最后点击首页按钮,进入状态菜单,进入组状态,查看制冷设定和送风温度设定是否修改成功,完成后点击主页按钮返回主页面。