我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何启用并修改ACRD602P空调再加热设定值?
问题描述:
如何启用并修改ACRD602P空调再加热设定值

所属产品线:
InRow

解决方法:

点击主菜单标识,在主菜单中选择Configuration,然后选择Unit,再选择Reheat,在Reheat Enable选项中将Disable更改为Enable以启用空调再加热功能,在弹出的对话框中选择Yes确认,输入默认密码1234,按回车键完成更改,点击OK键保存,接下来选择Configuration,在Configuration菜单中选择Group,然后选择Reheat,在Reheat setpoint选项中设置再加热温度值(再加热温度值设置范围为10-18.1℃),需注意此设置值必须在Supply Air Setpoint(送风设定点)以下至少1.1℃,设置完成后按回车键完成更改,点击OK键保存,最后选择主菜单标识,返回主菜单界面。