Video:如何在ACRC301H或ACRC301S空调显示屏菜单中设置Modbus通讯?
问题描述:
如何在ACRC301H或ACRC301S空调显示屏菜单中设置Modbus通讯所属产品线:
InRow解决方法:
点击主菜单标识,在主菜单中选择Configuration,然后选择Modbus,
根据所用硬件接口选择Serial(串口)或TCP(以太网口),如选择Serial(串口),
在Serial菜单下选中第一项Enable Serial Modbus以启用该通讯方式,
在第二项Address地址中输入1至247之间的数字为每台空调设置标识号,
在第三项Baud Rate波特率中选择9600或19200,
在第四项Parity奇偶性选择Even(偶数)、Odd(奇数)或None(无),完成后按OK键退出;
如选择TCP(以太网口),在TCP菜单下选中第一项Enable Modbus TCP以启用该通讯方式,
在第二项Port端口输入数字,默认端口为502,为确保额外的安全性,输入5000至32768之间的端口,完成后按OK键确认,
在弹出的窗口中按Yes键保存并退出,点击主菜单标识,返回主菜单界面。
是否有帮助?