我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Easy 3M UPS显示屏菜单包含哪些内容?

问题描述:
Easy 3M UPS显示屏菜单包含哪些内容

所属产品线:
Easy 3M

解决方法:

Easy 3M系列UPS共有3组屏幕显示,分别为主页,菜单页和模拟图页,通过屏幕左上角3个图标来相互切换。主页显示了输入输出及电池的测量值;菜单页显示了详细的UPS参数及设置;模拟图页直观的显示了UPS的运行状态。下面我们分别对这三组页面进行介绍。

首先,我们来看一下主页。这一页显示了输入电压和电流、电池充电百分比和后备时间、UPS运行模式、输出功率频率电压和电流,可以通过查看参数值了解UPS的运行情况。

第二页是菜单页,这里分为6个子菜单:分别为:状态、警报、设置、服务、控制、关于。状态 子菜单和主页显示内容基本一致,可以查看输入输出电池及旁路的电压、电流、频率、功率等具体数值,另外还可以查看发电机状态和UPS环境温度。警报子菜单可以查看当前活动报警、历史日志信息,还可以在该界面内关闭蜂鸣器。设置子菜单主要是对UPS进行设置,由于涉及内容较多,可参考另外一个专题视频:Easy 3M UPS如何进行参数设置。服务子菜单主要是对过滤网寿命、显示屏定位进行设置,同时可以用U盘导出日志和设置数据。控制子菜单可以控制逆变器的启停、UPS的自检以及对警报进行清除。关于子菜单可查看UPS的版本及序列号。

第三页是模拟图页,该页可以很直观的查看UPS是运行在哪种模式下,以及UPS内部各个开关的状态。