Video:Easy 3M UPS如何进行参数设置?
问题描述:
Easy 3M UPS如何进行参数设置所属产品线:
Easy 3M解决方法:
Easy 3M系列UPS设置菜单分为常规设置和高级设置,设置菜单密码为003526。常规设置内对语言、密码、显示亮度、日期时间、网络通信和联系人电话进行设置。其中语言设置提供了8种国际常用语言作为选择,显示亮度可设置屏幕的亮度和息屏延时时间,网络设置可以设置Modbus的波特率。在高级设置菜单中,系统设置可以设置是单机还是并机系统,并机设置可以对并机系统的台数及冗余数进行设置,输出设置可设置输出频率、电压和电压补偿。电池设置可对电池组数、每组电池节数、电池容量、定期均充时间、最大充电电流、浮充电压、均充电压、充电时间、温度补偿等参数进行设置。旁路设置可对旁路电压范围、频率范围和输出跟踪速率进行设置。接触器和继电器设置可对外部电池断路器、倒灌保护、外部维修旁路和输入输出继电器进行设置。
是否有帮助?