我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何在Galaxy VM设备显示屏进行电池测试?

问题描述:
如何在Galaxy VM设备显示屏进行电池测试

所属产品线:
Galaxy VM

解决方法:

电池测试会对电池执行一系列测试,例如保险丝熔断测试、电量不足检测。测试会对电池进行放电,大约消耗总电量的10%。这意味着如果运行时间为10 分钟,那么测试将运行1 分钟。电池测试可设置为在不同时间周期(从每周到每年一次)自动运行。

3 在显示屏的主屏幕上,选择测试> 电池测试。

4 电池测试前提条件:

(1) 电池电量必须超过50%。

(2)可用运行时间必须至少为4 分钟。

(3)运行模式必须处于正常操作或ECO 模式或ECOnversion模式。

(4)系统运行模式必须处于正常操作或ECO 模式或ECOnversion模式。

5 点击开始电池自检按钮。然后在弹出的开始电池自检确认框中点击“是”

6 如果想要手动停止电池自检,请点击中止电池自检按钮。然后在弹出的中止电池自检确认框中点击“是”

7 之后UPS主机就会转为正常运行模式

8 补充说明两点:

(1)当电池容量低于期望值的75%,则报出“Battery Weak” (电池弱)报警,自检测试继续进行。

(2)当电池容量低于期望值的50%,则报出“Battery Condition is Poor” (电池状况很差)报警自检测试退出。