我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何在VM设备显示屏查看日志信息以及下载日志?
问题描述:
如何在VM设备显示屏查看日志信息以及下载日志

所属产品线:
Galaxy VM

解决方法:

首先显示屏初始界面如下:

  1. 按左上角的绿色标识进入主菜单界面
  2. 在主菜单界面选择日志
  3. 在日志菜单界面选择UPS日志
  4. 显示屏会显示UPS内部日志信息
  5. 点击顶部日志选项,回到日志菜单
  6. 在日志菜单选择导出数据,显示屏会提示USB设备不存在。
  7. 然后打开显示屏右侧小盖板,在显示屏正面的USB 端口上插入USB 设备。
  8. 显示屏显示已连接USB,点击“确认”按钮。然后点击“启动数据导出”按钮
  9. 显示屏出现提示“将数据导出到USB设备”选择“是”
  10. 注意: 导出日志大约需要8-10 分钟。下载完毕后,显示屏将显示:数据导出成功。请移除USB 设备。
  11. 移除USB 设备并点击主屏幕按钮以退出屏幕。