我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SPRM10KL如何通过菜单操作转入转出旁路?

问题描述:
SPRM10KL如何通过菜单操作转入转出旁路

所属产品线:
SP

解决方法:

在线模式下,按确定键进入菜单,向下翻动,找到BYP选项,确定,屏幕提示PUT选项,确定,倒计时2秒转入旁路。

同样,旁路模式下,按确定键进入菜单,再次找到BYP选项,确定,屏幕提示OUT选项,确定,倒计时13秒转出旁路。