Video:如何开启或关闭SPRM10KL的ECO节能模式?
问题描述:
如何开启或关闭SPRM10KL的ECO节能模式所属产品线:
SP解决方法:
首先如何开启节能模式,在线模式下,通过按确定键调出主菜单,向下翻动,找到SET选项,再按确定键进入,
向下翻动,直到找到子菜单绿色模式图标出现,
按确认键后当数值N闪动时,按向上键修改为Y。
按确定键保存,设置即时生效。
再按ESC键返回到主界面,可以看到LCD上面有绿色模式图标。
其次,如何关闭ECO的节能模式,通过按确定键调出主菜单,向下翻动,找到SET选项,再按确定键进入,向下翻动,直到找到子菜单绿色模式图标出现,
按确认键后,数值Y闪动时,按向下键修改为N。
按确定键保存,设置即时生效。
再按ESC键返回到主界面,可以看到LCD上面没有绿色模式图标。
是否有帮助?