我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何通过NBRK0750 web界面设置温度报警阈值?
问题描述:
如何通过NBRK0750 web界面设置温度报警阈值

所属产品线:
Netbotz

解决方法:

我们打开浏览器,输入NBRK0750的IP地址

  1. 我们输入用户名和密码,点击login
  2. 进入NERK0750 web管理界面
  3. 在此界面,我们点击setting
  4. 点击Alarm configration
  5. 我们点击ADD
  6. 我们选择temperature
  7. 我们填写报警的名称
  8. 我们选择Less than或者Greater than
  9. 我们设置一个温度报警的阈值,在这里我们将阈值设为23度
  10. 我们选择一个温度传感器
  11. 点击OK
  12. 我们看到我们温度报警的阈值设置成功
  13. 同时,我们在界面可以看到产生一个报警
  14. 双击此报警可以看到我们刚刚设置的超过23度报警的阈值
  15. 我们重新回到此阈值设置界面
  16. 将此阈值改为30度
  17. 可以看到之前的报警消失