我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何通过NBRK0750 web界面添加无线温湿度传感器?

问题描述:
如何通过NBRK0750 web界面添加无线温湿度传感器

所属产品线:
Netbotz

解决方法:

我们打开浏览器,输入NBRK0750的IP地址

  1. 我们输入用户名和密码,点击login
  2. 进入NERK0750 web管理界面
  3. 在此界面,我们点击wireless,进入无线网络界面
  4. 在无线网络界面我们可以添加无线网络设备,对于无线温湿度传感器,我们有手动添加和自动添加两种方法
  5. 我们点击add
  6. 我们选择add sensors manually,即手动添加无线温湿度传感器
  7. 我们填写无线温湿度传感器的MAC 地址
  8. 点击add
  9. 我们可以看到无线温湿度传感器已经添加到界面,但是处于disconnected状态
  10. 等待一段时间后我们可以看到状态变为connected状态,即添加成功
  11. 我们左键点击该传感器即可看到传感器的温度湿度等数值,以上我们便成功手动添加无线温湿度传感器。
  12. 我们将此传感器删除,尝试自动添加无线温湿度传感器
  13. 我们点击add,选择add detected sensors,即自动添加无线传感器
  14. 我们勾选已侦测到的无线温湿度传感器,点击add,同样我们可以看到无线温湿度传感器已经添加到界面,但是处于disconnected状态
  15. 等待一段时间后我们可以看到状态变为connected状态,即成功自动添加无线温湿度传感器