Video:如何通过串口给NBRK0750设置IP地址?
问题描述:
如何通过串口给NBRK0750设置IP地址所属产品线:
Netbotz解决方法:
首先通过随机自带USB线缆连接控制台端口和电脑的USB口,给netbotz主机通电开机。
确认电脑已安装对应的驱动程序,可以在此链接下载对应系统的驱动。
下载级终端软件并打开,新建一个连接,起个名称选择图标,选择正确的COM口。通过电脑设备管理器查看到目前使用的是COM10。
通信参数,115200波特率,8位数据位,无奇偶校验,1位停止位和无数据流控制。
按下Enter,输入用户名root,初次使用时根据提示,创建root密码并牢记该密码。
5s以内按下回车按键,按下M去修改参数;每个选项都可以通过按下回车按键选择括号内的参数或者输入新的参数。
按下Y启用网络配置,设置主机名,是否使用DHCP输入N选择不启用。
配置IP地址,配置子网掩码,配置网关。
参数设置完成后关闭超级终端,通过浏览器输入IP地址访问即可。
是否有帮助?