我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX 漏电模块200~440V和440~550V的额定电压和使用电压范围分别是多少?
问题描述:
NSX 漏电模块200~440V和440~550V的额定电压和使用电压范围

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX 漏电模块200~440V的额定电压是440V ,其使用电压范围为:200V -15% ~440V +10% ;

NSX 漏电模块440~550V的额定电压是550V,其使用电压范围为:440V -15% ~550V +10% 。